990-5783L-006

Pase los cables de señal entre el armario de E/S y los armarios de alimentación

NOTA: No conecte los cables de señal. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables de señal durante el servicio de ensamblaje.

Aspectos generales de los cables de señal entre los armarios de alimentación y el armario de E/S

  1. Quite la placa de la esquina superior derecha del armario de E/S.
  2. Quite las tres placas (a-c) de todos los armarios de alimentación.
  3. Quite todos los cables de señal 0W11379 conectados a los terminales X0002 de todos los armarios de alimentación.
  4. Pase el cable de señal conectado en el lateral izquierdo del armario de E/S al terminal X0002 en el armario de alimentación a la izquierda del armario de E/S.
  5. Pase el cable de señal conectado en el lateral derecho del armario de E/S al terminal X0002 en el armario de alimentación a la derecha del armario de E/S.
  6. Pase el cable de señal 0W7819 del terminal J1005 de 0P6516 en los armarios de alimentación 1–3 (a la izquierda del armario de E/S) y en el armario de E/S como se muestra en la ilustración. Después fije el cable.
  7. Pase el cable de señal 0W7822 del terminal J1005 de 0P6516 en el armario de alimentación 4 y en los armarios de alimentación 5–6 (a la derecha del armario de E/S) y en el armario de E/S como se muestra en la ilustración. Después fije el cable.
  8. Solo para sistemas redundantes: Pase el cable de señal 0W7827 del terminal J1005 de 0P6516 en el armario de alimentación 7 y en el armario de E/S. Después fije el cable.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?