990-5783K-007

Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων τροφοδοσίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέσετε τα καλώδια σήματος. Τα καλώδια σήματος θα συνδεθούν από τη Schneider Electric κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας συναρμολόγησης.

Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ των ερμαρίων τροφοδοσίας και του ερμαρίου I/O

  1. Αφαιρέστε την πλάκα στην επάνω δεξιά γωνία του ερμαρίου I/O.
  2. Αφαιρέστε τις τρεις πλάκες (α-γ) σε όλα τα ερμάρια τροφοδοσίας.
  3. Αφαιρέστε και απορρίψτε όλα τα καλώδια σήματος 0W11379 που έχουν συνδεθεί στους πόλους X0002 όλων των ερμαρίων τροφοδοσίας.
  4. Δρομολογήστε το καλώδιο σήματος που έχει συνδεθεί στην αριστερή πλευρά του ερμαρίου I/O στον πόλο X0002 στο ερμάριο τροφοδοσίας που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ερμαρίου I/O.
  5. Δρομολογήστε το καλώδιο σήματος που έχει συνδεθεί στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου I/O στον πόλο X0002 στο ερμάριο τροφοδοσίας που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ερμαρίου I/O.
  6. Δρομολογήστε το καλώδιο σήματος 0W7819 από τον πόλο 0P6516 J1005 στα ερμάρια τροφοδοσίας 1–3 (στην αριστερή πλευρά του ερμαρίου I/O) και μέσα στο ερμάριο Ι/Ο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και ασφαλίστε το καλώδιο.
  7. Δρομολογήστε το καλώδιο σήματος 0W7822 από τον πόλο 0P6516 J1005 στο ερμάριο τροφοδοσίας 4 και στα ερμάρια τροφοδοσίας 5–6 (στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου I/O) και μέσα στο ερμάριο Ι/Ο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και ασφαλίστε το καλώδιο.
  8. Σε εφεδρικά συστήματα μόνο, δρομολογήστε το καλώδιο σήματος 0W7827 από τον πόλο 0P6516 J1005 στο ερμάριο τροφοδοσίας 7 και μέσα στο ερμάριο Ι/Ο και ασφαλίστε το καλώδιο.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;