990-5783K-018

I/Oキャビネットとパワーキャビネット間の信号ケーブルの配線

注記: 信号ケーブルは接続しないでください。信号ケーブルは、Schneider Electricの担当者が組み立てを行うときに接続します。

I/Oキャビネットとパワーキャビネット間の信号ケーブルの概要

  1. I/Oキャビネット上部右隅のプレートを取り外します。
  2. すべてのパワーキャビネットから3枚のプレート(a-c)を取り外します。
  3. すべてのパワーキャビネットのX0002端子に接続されているすべての0W11379信号ケーブルを取り外し、処分します。
  4. I/Oキャビネットの左側に接続されている信号ケーブルを、I/Oキャビネットの左にあるパワーキャビネットのX0002端子に配線します。
  5. I/Oキャビネットの右側に接続されている信号ケーブルを、I/Oキャビネットの右にあるパワーキャビネットのX0002端子に配線します。
  6. 下の図のように、信号ケーブル0W7819を、I/Oキャビネットの左側のパワーキャビネット1~3の0P6516端子J1005からI/Oキャビネット内へと配線して固定します。
  7. 下の図のように、信号ケーブル0W7822を、I/Oキャビネットの右側のパワーキャビネット4(もしあれば5~6も)の0P6516端子J1005からI/Oキャビネット内へと配線して固定します。
  8. 冗長システムの場合に限り、信号ケーブル0W7827をパワーキャビネット7の0P6516端子J1005からI/Oキャビネット内へと配線して固定します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?