990-5783K-037

I/O 机柜和电源柜之间的信号线敷设

注: 不要连接信号线。信号线应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。

电源柜和 I/O 机柜之间的信号线概述

  1. 移除 I/O 机柜右上角的盖板。
  2. 拆下所有电源柜上的三块盖板 (a-c)。
  3. 拆下并妥善处置所有电源柜上 X0002 接线端所连接的全部 0W11379 信号线。
  4. 将 I/O 机柜左侧的信号线敷设到 I/O 机柜左侧电源柜的 X0002 接线端上。
  5. 将 I/O 机柜右侧的信号线敷设到 I/O 机柜右侧电源柜的 X0002 接线端上。
  6. 将信号线 0W7819 从 1-3 号电源柜(位于 I/O 机柜左侧)中的 0P6516 接线端 J1005 按图中所示向 I/O 机柜敷设并固定线缆。
  7. 将信号线 0W7822 从 4 号电源柜和 5-6 号电源柜(位于 I/O 机柜右侧)中的 0P6516 接线端 J1005 按图中所示向 I/O 机柜敷设并固定线缆。
  8. 仅冗余系统:将信号线 0W7827 从 7 号电源柜中的 0P6516 接线端 J1005 按图中所示向 I/O 机柜敷设并固定线缆。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?