990-6264F-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema de 380/400/415/440 V

  1. Solo aplicable a instalaciones con conexión de neutro: Quite la placa lexan de las barras colectoras N.
  2. Solo aplicable a sistemas TNC:
    1. Quite el cable de puente entre el terminal N del contactor de enlace y la barra colectora N.
    2. Desconecte el cable de puente del terminal E en el contactor de enlace y conéctelo a la barra colectora N.
  3. Solo aplicable a sistemas informáticos de 4 conectores:
    1. Quite el cable de puente entre el terminal N del contactor de enlace y la barra colectora N.
    2. Quite el cable de puente entre el terminal E y la barra colectora PE.
    3. Conecte una impedancia externa entre la barra colectora PE y la barra colectora N.
  4. Conecte el conductor de toma a tierra/PE del equipo a la barra colectora PE.
  5. Conecte los cables de entrada.
  6. Solo aplicable a los sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
  7. Conecte los cables de salida.
  8. Conecte los cables de CC a las barras colectoras de la batería+ y la batería-.
  9. Para sistemas sin disyuntor de retroalimentación interno BF2: Sujete los cierres de plástico suministrados en los cables de derivación en cuatro lugares a intervalos de 30 cm. Ajuste los cierres con los cables de derivación.
  10. Para sistemas sin disyuntor de retroalimentación interno BF2: Sujete los cierres de plástico suministrados en los cables de salida en dos lugares a intervalos de 30 cm. Ajuste los cierres con los cables de salida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?