990-6264H-006

Conexión del apagado de emergencia (EPO)

No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

La entrada para EPO admite 24 VCC.

  1. Pase los cables del EPO a través de la parte superior o inferior del armario de E/S y hasta los terminales del EPO J4936–J4938 en 0P6547, como se muestra en Enrutamiento de cables de señal externos a las placas.
  2. Conecte el EPO del edificio al bloque de terminales según una de las opciones que se muestran a continuación.
    NOTA: No conecte el bloque de terminales a la placa. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables de señalización durante el servicio de ensamblaje.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?