DOCA0171EN-00

Confirmación de una alerta

El sensor HeatTag ha desencadenado una alerta cuando:

  • El indicador LED de funcionamiento parpadea en naranja.

  • El indicador LED de estado de la red parpadea en verde.

Si el sensor HeatTag ha desencadenado una alerta:

  1. Investigue la causa del calentamiento en el cuadro eléctrico.

  2. Confirme la alerta manteniendo pulsado el botón de funcionamiento durante menos de 2 s.

    Resultado: el sensor HeatTag vuelve al modo de funcionamiento normal cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

    • El indicador LED de funcionamiento se enciende fijo en verde.

    • El indicador LED de estado de la red parpadea en verde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?