Descripción de HeatTag
Descripción general
HeatTag es un sensor inalámbrico para la detección temprana
de sobrecalentamiento de cables o conexiones por cable.
El sensor HeatTag contribuye a evitar que los cuadros eléctricos de distribución
eléctrica se dañen analizando el gas y las micropartículas
del aire del cuadro eléctrico y enviando alertas antes de que
haya humo o se oscurezca el aislante.
Características
El sensor HeatTag incluye las siguientes características:
-
3 niveles de alerta en función de la gravedad de la situación detectada
-
11 niveles de índice de calidad del aire (de 0 a 10)
-
Análisis del gas y las micropartículas que emiten las fundas de los cables cuando se sobrecalientan
-
Medición de la temperatura y la humedad en el cuadro eléctrico
-
Diagnóstico automático
-
Comunicación con pasarelas o instancias de Panel Server Schneider Electric EcoStruxure™
-
Integración en soluciones EcoStruxure™
Índice de calidad del aire
El
sensor HeatTag ofrece un índice de calidad del aire que va de 0 (bueno)
a 10 y muestra la tendencia de la evolución de la calidad del
aire en una tabla.
Se ofrece el índice de calidad
del aire de 0 a 9 como información.
Se desencadena una alerta cuando el índice de calidad del aire es igual a 10.
Detección de sobrecalentamiento
El sensor HeatTag no sustituye los dispositivos de protección contra incendios del edificio.
ADVERTENCIA |
|---|
|
PELIGRO DE INCENDIO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Cuando el sensor HeatTag ha detectado un sobrecalentamiento anómalo de la funda del cable en el cuadro eléctrico (índice de calidad igual a 10), desencadena una alerta. El sobrecalentamiento puede deberse a:
-
Una o varias conexiones flojas (resistencia de contacto demasiado alta).
-
Un cable de tamaño incorrecto para la corriente nominal.
-
Sobrecarga no detectada por el equipo de protección.
Las alertas se desencadenan con tres niveles de gravedad:
-
Nivel bajo: un cable se está sobrecalentando lentamente en la instalación. Debe planificar una visita de mantenimiento de la instalación.
-
Nivel medio: un cable se está sobrecalentando en la instalación. Debe revisar rápidamente la instalación.
-
Nivel alto: un cable se está sobrecalentando en muy poco tiempo. Debe revisar la instalación inmediatamente.
Temperatura y humedad
El sensor HeatTag mide la humedad y la temperatura ambiente. Estos valores se actualizan cada 60 s.
El período de transmisión es 60 s y el sistema puede aumentarlo si el tráfico de datos inalámbrico es intenso.
Diagnóstico automático
El sensor HeatTag realiza dos tipos de diagnóstico:
-
Se desencadena una alerta cuando el sensor HeatTag está fuera de servicio. En este caso, no comunica ninguna medición. La alerta mantiene su enclavamiento hasta que se restablece.
-
Se desencadena una alerta cuando el ventilador se está atascando (consulte Solución de problemas). En este caso, el sensor HeatTag continúa analizando el gas y las micropartículas, desencadenando alertas sobre el aire y notificando mediciones.
Modo de funcionamiento
Tras activar la alimentación eléctrica del HeatTag:
-
El sensor HeatTag funciona en modo de prueba durante 30 minutos. Puede probarse con el comprobador HeatTag (consulte Prueba con el comprobador HeatTag).
-
Después de 30 minutos, el sensor HeatTag entra en modo de aprendizaje automático. Puede desencadenar la primera alerta. No se permite probar el sensor HeatTag con el comprobador HeatTag durante el período de aprendizaje del entorno HeatTag (8 horas) para evitar perturbaciones.
-
Después de 8 horas, el sensor HeatTag ha aprendido su entorno de fondo. Es decir, el sensor HeatTag entra en el funcionamiento normal después de 8 h 30 min en total.
Cada vez que se activa el sensor HeatTag, se repiten secuencias de 30 minutos y 8 horas.
ADVERTENCIA