DOCA0171EN-00

Acquittement d'une alerte

Le capteur HeatTag a déclenché une alerte lorsque :

  • le voyant de fonctionnement clignote en orange ;

  • le voyant d'état du réseau clignote en vert.

Si le capteur HeatTag a déclenché une alerte :

  1. Identifiez la cause de l'augmentation de température dans le tableau électrique.

  2. Acquittez l'alerte en appuyant sur le bouton de fonctionnement pendant moins de 2 s.

    Résultat : le capteur HeatTag reprend son fonctionnement normal lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • le voyant de fonctionnement s'allume en vert ;

    • le voyant d'état du réseau clignote en vert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?