DOCA0171EN-00

Emparejamiento manual del sensor HeatTag con una pasarela o Panel Server

El sensor HeatTag no está emparejado y se puede emparejar manualmente con una pasarela o Panel Server cuando:

  • El indicador LED de funcionamiento está en verde (parpadeando o fijo).

  • El indicador LED de estado de la red está encendido fijo en naranja.

Para emparejar manualmente el sensor HeatTag 3 minutos después de activarlo:

  1. Mantenga pulsado el botón de funcionamiento durante menos de 2 s.

    Resultado: el sensor HeatTag desencadena la función de detección automática de la pasarela o Panel Server.

  2. La pasarela o Panel Server detectan los dispositivos inalámbricos y se emparejan con el sensor HeatTag.

    Resultado:

    • El indicador LED de funcionamiento está en verde (parpadeando o fijo).

    • El indicador LED de estado de la red parpadea en verde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?