DOCA0171EN-00

Características técnicas

Características eléctricas

Característica Valor
Conforme a los estándares
  • IEC 61010-1:2017 UL/CSA/EU con desviaciones CENELEC

  • IEC 61010-2-201

  • IEC/EN 61326-1

  • FCC Partes 15B y 15C

  • ETSI/EN 300328

  • ETSI/EN 301489-1

  • ETSI/EN 301489-17

  • IEEE 802.15.4

Tensión de alimentación 110-277 V CA ± 15 %
Protección de la fuente de alimentación de HeatTag Interruptor automático de 2 A, curva C
Frecuencia 50-60 Hz
Consumo máximo 0,1 A
Grado de contaminación (IEC 60664-1) 3
Categoría de sobretensión III
Frecuencia de funcionamiento 2405-2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida <10 mW

Características físicas

Características Valor
Temperatura ambiente Durante el almacenamiento De -20 °C a +85 °C (de -4 °F a 185 °F)
En funcionamiento De -15 °C a +70 °C (de 5 °F a 158 °F)
Humedad relativa Durante el almacenamiento 5-95 %
En funcionamiento 15-90%
Altitud de uso 0-2000 m (0-6500 ft)
Dimensiones (ancho × largo × profundidad) 108 × 107 × 55 mm (4,25 × 4,21 × 2,16 in)
Peso 270 g (2,5 oz)
Grado de protección (IEC/EN 60529) IP20

Características de los sensores

Características Valor
Medición de la temperatura Intervalo de la medición De -15 °C a +70 °C (de 5 °F a 158 °F)
Precisión de la medición ±1,1 °C
Período de transmisión predeterminado 30 s (mayor si el tráfico de datos inalámbrico es intenso)
Medición de la humedad Intervalo de la medición 15-90%
Precisión de la medición ±9 RH%
Período de transmisión predeterminado 30 s (mayor si el tráfico de datos inalámbrico es intenso)
Calidad del aire Índice (de 0 a 10). Alerta desencadenada cuando el índice es igual a 10.
Probar alerta tras activación Durante los primeros 30 minutos
Probar alerta tras emparejamiento Alerta solicitada por pasarela o Panel Server de forma remota
Fase de aprendizaje automático de entorno de fondo 8 horas tras los primeros 30 minutos

Declaración UE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries SAS declara que el sensor HeatTag cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UEde equipos radioeléctricos. La declaración de conformidad BE20042401 se puede descargar de www.se.com/docs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?