Description du HeatTag
Présentation générale
Le
capteur sans fil HeatTag permet de détecter rapidement les connexions filaires
ou les câbles en surchauffe.
Le capteur HeatTag prévient la détérioration des tableaux de distribution
électrique en analysant le gaz et les microparticules à
l'intérieur des tableaux et en envoyant des alertes avant
l'apparition de fumée ou le brunissement de l'isolant.
Fonctions
Le capteur HeatTag offre les fonctions suivantes :
-
3 niveaux d'alerte selon la gravité de la situation détectée
-
11 niveaux de qualité d'air (0 à 10)
-
Analyse des gaz et microparticules émis par les gaines de câble en cas de surchauffe
-
Mesure de la température et de l'humidité dans le tableau électrique
-
Auto-diagnostics
-
Communication avec les serveurs de tableau ou les passerelles Schneider Electric EcoStruxure™
-
Intégration dans les solutions EcoStruxure™
Indice de qualité d'air
Le
capteur HeatTag affiche un indice de qualité d'air, compris entre 0
(bon) et 10 (mauvais), ainsi que l'évolution de la
qualité de l'air dans le tableau.
Un indice
de qualité d'air entre 0 et 9 est fourni à
titre d'information.
Une alerte se déclenche lorsque l'indice de qualité d'air est égal à 10.
Détection de surchauffe
Le capteur HeatTag ne remplace pas les dispositifs anti-incendie du bâtiment.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE D'INCENDIE
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Lorsque le capteur HeatTag a détecté une surchauffe anormale de la gaine d'un câble dans le tableau électrique (indice de qualité d'air de 10), il déclenche une alerte. Cette surchauffe peut être causée par :
-
une ou plusieurs mauvaises connexions (résistance au contact trop élevée) ;
-
un câble inadapté au courant nominal ;
-
une surcharge non détectée par l'équipement de protection.
Les alertes déclenchées peuvent avoir trois niveaux de gravité :
-
Niveau faible : un câble présente une surchauffe lente. Prévoyez une visite de maintenance de l'installation.
-
Niveau moyen : un câble présente une surchauffe. Inspectez l'installation rapidement.
-
Niveau élevé : un câble a surchauffé très rapidement. Inspectez l'installation immédiatement.
Température et humidité
Le capteur HeatTag mesure la température et l'humidité ambiantes. Ces valeurs sont actualisées toutes les 60 s.
La période d'émission est de 60 s, mais le système peut l'augmenter en cas de trafic important sur le réseau sans fil.
Auto-diagnostics
Le capteur HeatTag effectue deux types de diagnostics :
-
Une alerte se déclenche lorsque le capteur HeatTag est hors service. Dans ce cas, il n'affiche aucune mesure. L'alerte reste verrouillée jusqu'à sa réinitialisation.
-
Une alerte se déclenche lorsque le ventilateur est obstrué (voir Dépannage). Dans ce cas, le capteur HeatTag continue d'analyser les gaz et les microparticules pour déclencher des alertes concernant la qualité de l'air et afficher des mesures.
Mode de fonctionnement
Après la mise sous tension de l'alimentation du HeatTag :
-
Le capteur HeatTag passe en mode test pendant 30 minutes. Il peut être testé avec le HeatTag testeur (voir Test avec le HeatTag testeur).
-
Après 30 minutes, le capteur HeatTag passe en mode auto-apprentissage. Il peut déclencher sa première alerte. En raison de risques de perturbation, le test du capteur HeatTag avec le HeatTag testeur n'est pas autorisé pendant la période d'apprentissage de l'environnement HeatTag (8 heures).
-
Après 8 heures, le capteur HeatTag connaît son environnement. En d'autres termes, le capteur HeatTag fonctionne normalement après un délai de 8 h 30.
A chaque mise sous tension du capteur HeatTag, les deux séquences de 30 minutes et de 8 heures sont répétées.
AVERTISSEMENT