DOCA0171EN-00

Appairage manuel du capteur HeatTag à un Panel Server ou une passerelle

Le capteur HeatTag n'est pas appairé et peut être appairé manuellement à un Panel Server ou une passerelle lorsque :

  • le voyant de fonctionnement est vert (clignotant ou allumé) ;

  • le voyant d'état du réseau est allumé en orange.

Pour appairer manuellement le capteur HeatTag 3 minutes après sa mise sous tension, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur le bouton de fonctionnement pendant moins de 2 s.

    Résultat : le capteur HeatTag déclenche la fonction de détection automatique de la passerelle ou du Panel Server.

  2. La passerelle ou le Panel Server détecte les appareils sans fil et les appaire au capteur HeatTag.

    Résultat :

    • Le voyant de fonctionnement est vert (clignotant ou allumé).

    • Le voyant d'état du réseau clignote en vert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?