Configuration du temps de défilement

  1. Faites défiler avec le bouton en mode programmation 2 (PM0dE2).
  2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Faites défiler jusqu’à la page de temps de cycle (RT xx).
  4. Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  5. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez la nouvelle valeur de 1 à 30 secondes.
  6. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau temps de défilement.
  7. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?