7PT02-0438-14

Como configurar parâmetros básicos de comunicações

Antes de se comunicar com o medidor via protocolo BACnet, use o painel frontal para definir as seguintes configurações:

Configuração

Possíveis valores

Baud rate

  • 9600
  • 19200
  • 38400
  • 57600
  • 76800

Mac Address

1 – 127

Device ID

0 – 4194303

Certifique-se de que o Endereço Mac seja exclusivo no loop serial e o ID do dispositivo seja exclusivo em sua rede BACnet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?