7DE02-0438-14

Datenanzeige-Bildschirmübersicht

A

Messwert

B

Ea / Er = Wirk-/Blindenergie (sofern verfügbar)

C

Wert

D

Aktiver Tarif (sofern zutreffend)

E

Zum Scrollen durch die verfügbaren Bildschirme

F

Zum Anzeigen weiterer Bildschirme, die zu der Messkategorie gehören (sofern verfügbar)

G

Rückkehr zum vorherigen Bildschirm

H

Datum und Uhrzeit (sofern zutreffend)

I

Einheit

J

Symbol zur Anzeige, dass Uhrzeit und Datum nicht eingestellt sind

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?