7ES02-0438-14

Códigos de diagnóstico

Si la combinación de la retroiluminación y el icono de errores/alertas indica un error o una situación anómala, vaya a la pantalla de diagnóstico y localice el código de diagnóstico. Si el problema persiste tras seguir las instrucciones indicadas en la tabla, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico.

Código de diagnóstico *

Descripción

Posible solución

La pantalla LCD no se ve.

Compruebe y ajuste el contraste de la pantalla LCD.

Los botones de pulsación no funcionan.

Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla.

101

La medición se detiene debido a un error de EEPROM.

Pulse OK para visualizar el consumo de energía total.

Entre en el modo de configuración y seleccione Reset Config.

102

La medición se detiene debido a la falta de una tabla de calibración.

Pulse OK para visualizar el consumo de energía total.

Entre en el modo de configuración y seleccione Reset Config.

201

La medición continúa.

La configuración de frecuencia no se corresponde con las mediciones de frecuencia.

Corrija la configuración de frecuencia conforme a la frecuencia nominal del sistema de alimentación.

202

La medición continúa.

La configuración del cableado no se corresponde con las entradas de cableado.

Corrija la configuración del cableado conforme a las entradas de cableado.

203

La medición continúa.

Secuencia de fase invertida.

Compruebe las conexiones de los cables y corrija la configuración del cableado si es necesario.

204

La medición continúa.

La energía activa total es negativa debido a unas conexiones de tensión e intensidad incorrectas.

Compruebe las conexiones de los cables y corrija la configuración del cableado si es necesario.

205

La medición continúa.

La fecha y la hora se han restablecido debido a una pérdida de alimentación.

Establezca la fecha y la hora.

206

La medición continúa.

Faltan impulsos debido a una sobrecarga en la salida de impulsos de energía.

Compruebe los ajustes de salida de impulsos de energía y corríjalos si es necesario.

207

La medición continúa.

Funcionamiento anómalo del reloj interno.

Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla y, a continuación, restablezca la fecha y la hora.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?