7DE02-0438-14

Beispiel: Numerischen Wert konfigurieren

So stellen Sie das Kennwort ein:
  1. Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus und drücken Sie auf die Taste , bis Sie die Option Password erreicht haben. Drücken Sie dann auf , um die Kennwortkonfiguration aufzurufen.
  2. Zum Inkrementieren der ausgewählten Ziffer drücken Sie auf die Taste oder drücken Sie auf , um zur nächsten Ziffer nach links zu wechseln. Wenn Sie die Ziffer ganz links erreicht haben, drücken Sie auf , um zum nächsten Bildschirm zu wechseln. Drücken Sie erneut auf , um Ihre Änderungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?