Sistema
|
Dirección |
Registro |
Acción |
Tamaño |
Tipo |
Unidades |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x001D |
30 |
L |
20 |
UTF8 |
— |
Nombre de la central de medida |
|
0x0031 |
50 |
L |
20 |
UTF8 |
— |
Modelo de central de medida |
|
0x0045 |
70 |
L |
20 |
UTF8 |
— |
Fabricante |
|
0x0081 |
130 |
L |
2 |
UInt32 |
— |
Número de serie |
|
0x0083 |
132 |
L |
4 |
DATETIME |
— |
Fecha de fabricación |
|
0x0087 |
136 |
L |
5 |
UTF8 |
— |
Revisión del hardware |
|
0x0664 |
1637 |
L |
1 |
UInt16 |
— |
Versión de firmware presente (formato DLF): X.Y.ZTT |
|
0x0734 – 0x0737 |
1845 – 1848 |
L/EC |
1 X 4 |
UInt16 |
— |
Fecha y hora:
|
|
0xAFC7 |
45000 |
L |
1 |
Mapa de bits |
— |
Estado de error de diagnóstico
|