Botones e iconos de navegación
| Leyenda | Tecla | Icono | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Menú | – | Muestra el menú de nivel 1 (Menú). |
| 2 | Esc | – | Vuelve al nivel anterior. |
| 3 | Botón de menú contextual 3 | Se desplaza hacia arriba por la pantalla o pasa al elemento previo en una lista. | |
| Accede al establecimiento de fecha y hora. Si el icono de reloj parpadea, indica que debe establecerse el parámetro de fecha/hora. | |||
|
Aumenta un valor numérico. Modificar el carácter seleccionado |
|||
|
Seleccionar todos los canales para establecer el mismo valor umbral de alarma de aislamiento y de retraso de alarma. * Seleccionar todos los canales para realizar la puesta en marcha manual. |
|||
|
Seleccionar cada canal para establecer el valor umbral de alarma de aislamiento y de retraso de alarma. * Seleccionar cada canal para realizar la puesta en marcha manual. |
|||
| 4 | Botón de menú contextual 2 | Se desplaza hacia abajo por la pantalla o pasa al elemento siguiente en una lista. | |
| Se desplaza un dígito a la izquierda dentro de un valor numérico. Si el dígito situado más a la izquierda ya está seleccionado, la pulsación de este botón le devuelve al dígito de la derecha. | |||
|
pese un carácterDesplazarse un carácter a la derecha con respecto al que se encuentra seleccionado actualmente o volver al carácter de la izquierda. Pasa de un canal a otro canal para establecer el valor umbral de alarma de aislamiento y el retraso de alarma y para seleccionar un canal para su puesta en marcha manual. |
|||
| 5 | Botón de menú contextual 1 |
Valida el elemento seleccionado. Confirma la alarma transitoria. |
|
| Ejecuta la prueba autodiagnóstica manualmente. | |||
| Lleva a un menú o submenú o edita un parámetro. | |||
![]() |
Confirma la alarma de aislamiento. | ||
|
Lleva a la pantalla Resistencia de aislamiento. * Sale del modo de puesta en marcha automática. |
|||
|
NOTA: Este
icono es aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT. Lleva a la pantalla Capacitancia. |