7FR02-0406-04

Boutons et icônes de navigation

Utilisez les boutons d’affichage pour naviguer dans les menus et exécuter des actions.
Légende Bouton Icône Description
1 Menu Afficher le menu de niveau 1 (Menu).
2 Esc Revenir au niveau précédent.
3 Bouton de menu contextuel 3 Faire défiler l’affichage vers le haut ou passer à l’élément précédent dans la liste.
Accéder au paramètre de date et d’heure. Si l’icône d’horloge clignote, cela signifie que le paramètre Date/Heure doit être réglé.

Incrémenter une valeur numérique.

Modifier le caractère sélectionné

Sélectionnez tous les canaux pour régler la même valeur du seuil d’alarme d’isolement et de temporisation d’alarme. *

Sélectionnez tous les canaux pour réaliser la mise en service manuelle.

Sélectionnez chaque canal pour régler la valeur du seuil d’alarme d’isolement et de temporisation d’alarme. *

Sélectionnez chaque canal pour réaliser la mise en service manuelle.

4 Bouton de menu contextuel 2 Faire défiler l’affichage vers le bas ou passer à l’élément suivant dans la liste.
Avancer d’un chiffre vers la gauche dans une valeur numérique. Si le chiffre complètement à gauche est sélectionné, ce bouton permet de revenir au chiffre de droite.

Passez au caractère à la droite de celui qui est actuellement sélectionné, ou revenez au caractère de gauche.

Passez d’un canal à un autre pour régler la valeur de seuil de l’alarme d’isolement et la temporisation d’alarme et sélectionner le canal pour la mise en service manuelle.

5 Bouton de menu contextuel 1

Valider l’élément sélectionné.

Acquitter l’alarme de transitoire.

Exécuter l’autotest manuellement.
Accéder à un menu ou sous-menu, ou modifier un paramètre.
Acquitter l’alarme d’isolement.

Passer à l’affichage de la résistance d’isolement. *

Quitter le mode de mise en service automatique.

NOTE: Cette icône est applicable aux modèles IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT, et IFL12LMCT.
Passer à l’affichage de la capacitance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?