7RU02-0406-04

Кнопки навигации и пиктограммы

Используйте экранные кнопки для навигации по меню и выполнения действий.
Обозначения Кнопка Пиктограмма Описание
1 Меню Отображение 1-го уровня меню (Меню).
2 Esc Возврат на предыдущий уровень.
3 Кнопка контекстного меню 3 Прокрутка дисплея вверх или переход к предыдущему элементу в списке.
Доступ к настройкам даты и времени. Если мигает пиктограмма часов, необходимо выполнить настройку даты и времени.

Увеличение числового значения.

Изменение выбранного символа

Выберите все каналы, чтобы установить одинаковое пороговое значение пробоя изоляции и временную задержку сигнала. *

Выберите все каналы, чтобы выполнить ручной ввод в эксплуатацию.

Выберите каждый из каналов, чтобы установить пороговое значение пробоя изоляции и временную задержку сигнала. *

Выберите каждый из каналов, чтобы выполнить ручной ввод в эксплуатацию.

4 Кнопка контекстного меню 2 Прокрутка дисплея вниз или переход к следующему элементу в списке.
Переход на одну цифру влево в числовом значении. Если уже выделена крайняя левая цифра, то нажатие кнопки переведет на цифру справа.

Перемещение на один знак вправо от выбранного или переход к самому левому знаку.

Перемещение от одного канала к другому для задания значений порога сигнала о пробое изоляции и задержки сигнала, а также выбор канала для ввода в эксплуатацию вручную.

5 Кнопка контекстного меню 1

Подтверждение выбранного элемента.

Подтверждение неустановившегося сигнала.

Запуск автотестирования вручную.
Переход в меню, подменю или редактирование параметра.
Подтверждение сигнала о пробое изоляции.

Переход на экран сопротивления изоляции. *

Выход из режима автоматического ввода в эксплуатацию.

Примечание: Пиктограмма применима к IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT и IFL12LMCT.
Переход на экран емкости.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?