配置网络参数
- 导航到 。
- 根据下表修改参数值:注: 使用上下文菜单按钮修改参数值。
参数 允许值 默认值 描述 应用 * -
电路
-
控制电路
电路
-
选择电路,适用于包含电源负载以及速度驱动器、逆变器或整流器等电力电子设备的工业或船舶应用。
-
选择控制电路,适用于驱动包含 PLC、IO 或传感器等敏感负载的电力系统的辅助控制电路。
频率 * -
50 Hz
-
DC
-
400 Hz
-
60 Hz
50 Hz
选择受监控的电力系统的额定频率,单位为赫兹。 过滤 -
5 秒
-
40 秒
-
400 秒
40 秒
根据应用选择过滤时间。 电压适配器 * -
无
-
VA1T
无
如果网络电压高于设备的额定网络电压,请选择适配器。 通道名称 允许的字符包括:
-
A 至 Z
-
a 至 z
-
0 至 9
-
特殊字符(连字符-减号 (-)、斜线 (/)、百分比号 (%),句点 (.)、(空白))
通道 – 1 至通道 – 12,用于 12 个通道
设置所有 12 个通道的首选通道名称。 注: 只能用英语设置通道名称。通道名称的长度会根据选择的字符自动调整。例如,如果通道名称中只包含字符“W”,则最大长度为 8 个字符,如果通道名称中只包含字符“I”,则最大长度为 18 个字符。
-