7ZH02-0416-03

关于本指南

本指南说明 Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT 的试运行过程。

在本指南中,术语“设备”指 Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT各型号之间的所有差异,例如某一型号特定的功能,均通过相应的型号或描述指出。

有关详细的安装和操作说明(包括安全信息),请阅读设备说明书和用户手册。

下表已预填。修改内容时请务必小心。

参考文档

标题 数量
安装说明书:Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT QGH34269
用户手册:Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT 7EN02–0406
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?