7ZH02-0416-03

配置绝缘警报参数IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT

  1. 导航到菜单 > 设置 > 绝缘警报

    绝缘警报屏幕显示通道网格和通道 1 网格上的闪烁点。这表示选择了通道 1。

  2. 执行下列操作之一:

    • 要修改通道 1 的值,请按 按钮。

    • 要修改其他通道的值,请按 按钮导航到所需的通道并按 按钮。

    • 要修改所有通道的值,请按 按钮,然后按 按钮。

    绝缘警报屏幕。

    对于每个通道:

    对于所有通道:

  3. 根据下表修改参数值:
    注: 使用上下文菜单按钮修改参数值。
    参数 允许值 默认值 描述
    绝缘报警 0.2...200 kΩ 10 kΩ 选择绝缘警报阈值。
    绝缘警报延迟 0 秒...120 分钟 0 秒 选择绝缘警报的时间延迟值。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?