Netzwerkparameter konfigurieren
- Navigieren Sie zu .
- Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der
folgenden Tabelle:HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung Anwendung * -
Stromkr.
-
Steuerkreis
Stromkr.
-
Wählen Sie Stromkr. für industrielle oder Marineanwendungen aus, die Stromlasten und Leistungselektronik wie etwa drehzahlvariable Antriebe, Wechselrichter oder Gleichrichter umfassen.
-
Wählen Sie Steuerkreis für Hilfssteuerkreise aus, die für den Antrieb von Stromversorgungsnetzen verwendet werden, welche empfindliche Lasten, wie z. B. SPS, Ein-/Ausgänge oder Sensoren, enthalten.
Frequenz * -
50 Hz
-
Gleichspannung
-
400 Hz
-
60 Hz
50 Hz
Wählen Sie die Bemessungsfrequenz des überwachten Stromnetzes aus. Filterungszeit -
5 s
-
40 s
-
400 s
40 s
Wählen Sie die Filterungszeit entsprechend der Anwendung aus. Adapter (V) * -
Keine
-
VA1T
Keine
Wählen Sie den Adapter aus, wenn die Netzspannung größer als die Netz-Bemessungsspannung des Geräts ist. Kanalname Die zulässigen Zeichen sind:
-
A bis Z
-
a bis z
-
0 bis 9
-
Sonderzeichen (Bindestrich/Minus (-), Schrägstrich (/), Prozent (%), Punkt (.), [Leerzeichen])
KANAL – 1 bis KANAL – 12 für 12 Kanäle
Stellen Sie für alle 12 Kanäle einen Kanalnamen Ihrer Wahl ein. HINWEIS: Der Kanalname kann nur auf Englisch eingegeben werden.Die Länge des Kanalnamens wird entsprechend der Zeichenauswahl automatisch angepasst. Wenn z. B. der Kanalname das Zeichen „W“ enthält, beträgt die maximale Länger 8 Zeichen. Wenn der Kanalname nur das Zeichen „I“ enthält, dann beträgt die maximale Länge 18 Zeichen.
-