7IT02-0416-03

Configurazione parametri di rete

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Rete.

    Viene visualizzata la schermata RETE.

    Per IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT:

    Per IFL12C:

  2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:
    NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.
    Parametro Valori consentiti Valore predefinito Descrizione
    Appli. *
    • Circ. pot..

    • Circ. cont.

    Circ. pot.

    • Selezionare Circ. pot. per applicazioni industriali o marine che contengono carichi di potenza ed elettronica di potenza come variatori di velocità, inverter o rettificatori.

    • Selezionare Circ. Cont. per i circuiti di controllo ausiliari utilizzati per azionare i sistemi di potenza contenenti carichi sensibili, come PLC, IO e sensori.

    Frequenza *
    • 50 Hz

    • CC

    • 400 Hz

    • 60 Hz

    50 Hz

    Selezionare la frequenza nominale del sistema di potenza monitorato.
    Filtraggio
    • 5 sec.

    • 40 sec.

    • 400 sec.

    40 sec.

    Selezionare il tempo di filtraggio in base all'applicazione.
    Adattat. V *
    • Nessuno

    • VA1T

    Nessuno

    Selezionare l'adattatore se la tensione di rete è superiore alla tensione di rete nominale del dispositivo.
    Nome del canale

    I caratteri consentiti sono:

    • A-Z

    • a-z

    • 0-9

    • Caratteri speciali (segno meno (-), barra (/), percentuale (%), punto (.), (spazio)

    CANALE – 1 a CANALE – 12 per 12 canali

    Configurare il nome del canale prescelto per tutti i 12 canali.
    NOTA: il nome del canale può essere configurato solo in inglese.

    La lunghezza del nome del canale viene regolata automaticamente in base alla scelta del carattere. Se, ad esempio, il nome del canale contiene solo il carattere "W", la lunghezza massima è 8 caratteri e il nome del canale contiene solo il carattere "I", la lunghezza massima è 18 caratteri.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?