Configurando parâmetros de rede
- Navegue para .
- Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela
a seguir:NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição Aplicaç. * -
Circ. pot..
-
Circ. cont.
Circ. pot.
-
Selecione Circ. pot. para aplicações industriais ou náuticas que contenham cargas de energia e eletrônica de potência, como variadores de velocidade, inversores ou retificadores.
-
Selecione Circ. cont. para circuitos de controle auxiliar usados para ativar sistemas de energia que contêm cargas sensíveis, como PLCs, IOs ou sensores.
Frequência * -
50 Hz
-
CC
-
400 Hz
-
60 Hz
50 Hz
Selecione a frequência nominal do sistema de energia monitorado. Filtragem -
5s
-
40s
-
400s
40s
Selecione o tempo de filtragem dependendo da aplicação. Adapt. V * -
Nenhuma
-
VA1T
Nenhuma
Selecione o adaptador se a tensão da rede for superior à tensão nominal da rede do dispositivo. Nome do canal Os caracteres permitidos são:
-
A a Z
-
a a z
-
0 a 9
-
Caracteres especiais (hífen-menos (-), barra (/), porcentagem(%), ponto final (.), (em branco))
CANAL – 1 ao CANAL – 12 para 12 canais
Defina o nome do canal de sua preferência para todos os 12 canais. NOTA: O nome do canal pode ser definido somente em inglês.O comprimento do nome do canal é ajustado automaticamente de acordo com a seleção de caracteres. Por exemplo, se o nome do canal contiver apenas o caractere "W", o comprimento máximo será de 8 caracteres, e se o nome do canal contiver apenas o caractere "I", o comprimento máximo será de 18 caracteres.
-