7FR02-0416-03

À propos de ce guide

Ce guide décrit la procédure de mise en service des modèles Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT.

Tout au long de ce guide, le terme « appareil » fait référence aux Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT. Toutes les différences entre modèles, par exemple dans le cas du calibre, sont indiquées sur la description correspondante à la référence produit.

Pour les instructions d’installation et d’utilisation, notamment les messages de sécurité, reportez-vous aux fiches d’instructions et au manuel d’utilisation.

Le tableau suivant est profilé. Soyez prudent si vous en modifiez le contenu.

Référence du document

Titre Nombre
Instruction de service : Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT QGH34269
Manuel d’utilisation : Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT 7FR02-0406
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?