7FR02-0416-03

Configuration des paramètres d’alarme d’isolement (IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT)

  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Alarme Isol.

    L’écran ALARME ISOL qui apparaît affiche la grille de voie et un point clignotant sur la grille de la voie 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour modifier la valeur pour le canal 1, appuyez sur le bouton .

    • Pour modifier la valeur des autres canaux, appuyez sur le bouton pour naviguer vers le canal désiré, puis appuyez sur le bouton .

    • Pour modifier la valeur pour l’ensemble des canaux, appuyez sur le bouton , puis sur le bouton .

    L’écran ALARME ISOL. s’affiche.

    Pour les canaux individuels :

    Pour tous les canaux :

  3. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :
    NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.
    Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut Description
    Relais prév. 0,2…200 kΩ 10 kΩ Sélectionnez la valeur du seuil d’alarme d’isolement.
    Relais al. isol. 0 s…120 mn 0 s Sélectionnez la valeur du délai d’alarme d’isolement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?