7RU02-0416-03

О данном руководстве

В данном руководстве описывается процедура ввода в эксплуатацию Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT.

В данном руководстве термин «устройство» означает Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT. Все различия между моделями, например функция, свойственная конкретной модели, приводятся вместе с номером или описанием соответствующей модели.

Для получения подробных сведений об установке и эксплуатации, в том числе сообщениях, касающихся безопасности, прочтите инструкции к устройству и руководство пользователя.

Следующая таблица спрофилирована. Будьте осторожны при изменении данных.

Справочный номер документа

Наименование Кол-во
Инструкция: Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT QGH34269
Руководство пользователя: Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT 7EN02-0406
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?