7IT02-0416-03

Informazioni sulla guida

La presente guida riguarda la procedura di messa in servizio di Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT.

In tutta la guida, il termine "dispositivo" si riferisce a Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT. Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, sono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.

Per le istruzioni dettagliate di installazione e funzionamento, compresi i messaggi di sicurezza, leggere le schede di istruzioni e il manuale utente del dispositivo.

La seguente tabella è profilata. Prestare attenzione durante la modifica del contenuto.

Riferimenti documento

Titolo Numero
Scheda di istruzioni: Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT QGH34269
Manuale utente: Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT 7EN02-0406
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?