7PT02-0416-03

Sobre este guia

Este guia explica sobre o procedimento de comissionamento do Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT.

Em todo este guia, o termo "dispositivo" refere-se ao Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT. Todas as diferenças entre os modelos, como um recurso específico a um modelo, são indicadas com o número de modelo ou a descrição apropriados.

Para obter instruções detalhadas de instalação e operação, incluindo mensagens de segurança, leia as folhas de instruções e o manual do usuário do dispositivo.

A tabela a seguir é classificada. Tenha cuidado ao modificar o conteúdo.

Referência do documento

Título Número
Folha de instruções: Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT QGH34269
Manual do usuário: Vigilohm IFL12C / IFL12MC / IFL12MCT / IFL12LMC / IFL12LMCT 7EN02–0406
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?