7DE02-0416-03

Automatische Inbetriebnahme

  1. Schließen Sie den Ringkernwandler an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
    HINWEIS: Das Gerät führt beim ersten Einschalten eine automatische Inbetriebnahme durch. Sie können ganz nach Bedarf 1 bis 12 Ringkernwandler anschließen.

    Auf dem Gerät erscheint die Meldung Ringkernwandler erkannt mit einem Prozent-Fortschrittsbalken.

    • Wenn ein Ringkernwandler erfasst wird, erscheint der Bildschirm Inbetriebnahme. Ein Beispiel für alle 12 angeschlossenen und erkannten Ringkernwandler sieht folgendermaßen aus:

      HINWEIS: Wenn Sie einen Ringkernwandler angeschlossen haben, der nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern gehört, dann sollte das Gerät manuell in Betrieb genommen werden. Siehe Manuelle Inbetriebnahme. Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.
    • Wenn kein Ringkernwandler erfasst wird, erscheint die Meldung Kein Ringkernwandler.

      Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

      • Prüfen Sie, ob der Ringkernwandler ordnungsgemäß angeschlossen ist, und navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Autom.. Das Gerät führt die automatische Inbetriebnahme durch.

      • Der angeschlossene Ringkernwandler gehört nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern. Das Gerät sollte manuell in Betrieb genommen werden. Siehe Manuelle Inbetriebnahme.

        HINWEIS: Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.

  2. Sie können die Verdrahtung des Netzes überprüfen. Informationen zur Überprüfung finden Sie unter Verdrahtung prüfen. Wenn Sie keine Überprüfung durchführen wollen, ignorieren Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  3. Drücken Sie auf die Taste .

    Das Gerät beendet den Inbetriebnahmemodus und zeigt den Bildschirm Überblick an. Ein Beispiel für alle 12 angeschlossenen und erkannten Ringkernwandler sieht folgendermaßen aus:

    HINWEIS: Ein blinkendes Uhrsymbol bedeutet, dass die Datums-/Uhrzeitparameter eingestellt werden müssen.

    Für IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT und IFL12LMCT:

    Für IFL12C:

    HINWEIS:
    • Das Gerät beendet den Inbetriebnahmemodus automatisch nach einer Stunde, wenn dieser nicht manuell beendet wird.

    • Wenn Sie einen neuen Ringkernwandler angeschlossen oder einen Ringkernwandler ersetzt haben, navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Autom.. Das Gerät führt die automatische Inbetriebnahme durch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?