7DE02-0416-03

Simulation eines Fehlers

  1. Simulieren Sie einen Fehler auf einem der Kanäle. Beispiel: Kanal 12.

    Das Gerät zeigt den Isolationsalarm auf dem erkannten Kanal 12 an, die Alarm-LED leuchtet auf und die „Kein Alarm“-LED erlischt.

    Der Fehler auf Kanal 12 wird folgendermaßen auf dem Bildschirm Inbetriebnahme angezeigt:

  2. Beheben Sie den simulierten Fehler auf Kanal 12.

    Das Gerät kehrt in den vom Ringkernwandler erkannten Zustand zurück, die Alarm-LED erlischt und die „Kein Alarm“-LED leuchtet auf.

    Der Bildschirm Inbetriebnahme sieht bei erkanntem Ringkernwandler und ohne Fehlerzustand folgendermaßen aus:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?