7DE02-0416-03

Manuelle Inbetriebnahme

Das Gerät muss manuell in Betrieb genommen werden, wenn der angeschlossene Ringkernwandler nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern gehört.

HINWEIS: Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.
  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Manuell.

    Auf dem Bildschirm Manuell wird das Kanalraster und ein blinkender Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.

  2. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

    • Um Kanal 1 in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste .

    • Um andere Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste , um zum gewünschten Kanal zu navigieren. Drücken Sie anschließend auf die Taste .

    • Um alle Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie zuerst auf die Taste und dann auf die Taste .

    Der Bildschirm Ringkernwandler-Drehungen wird angezeigt.

    Für einen einzelnen Kanal:

    Für alle Kanäle:

  3. Drücken Sie auf die Taste .

    Auf dem Bildschirm Ringkernwandler-Drehungen wird der Wert der Ringkernwandler-Drehungen angezeigt.

  4. Stellen Sie die Ringkernwandler-Drehungen ein (zulässige Werte: 300 bis 3000) mit Hilfe der Kontextmenü-Tasten und ein.
  5. Drücken Sie auf die Taste , um die Ringkernwandler-Drehungen zu speichern.

    Die MeldungGespeichert erscheint.

  6. Drücken Sie auf die Taste Esc.
    Der Bildschirm Manuell wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.
  7. Führen Sie bis für die anderen, nicht in Betrieb genommenen Kanäle aus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?