7DE02-0416-03

Isolationsalarmparameter konfigurieren (IFL12C)

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Isol. Alarm.

    Der Bildschirm ISOL. ALARM erscheint.

  2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
    HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
    Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung
    Isol. Alarm
    • Gering

    • Mittel

    • Hoch

    Gering

    Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Gering: Das Gerät erkennt Niederimpedanz-Isolationsfehler.

    • Mittel: Das Gerät erkennt Mittelimpedanz-Isolationsfehler.

    • Hoch: Das Gerät erkennt Hochimpedanz-Isolationsfehler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?