7DE02-0416-03

Isolationsalarmparameter konfigurieren (IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT, und IFL12LMCT)

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Isol. Alarm.

    Der Bildschirm ISOL. ALARM wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.

  2. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

    • Um den Wert für Kanal 1 zu ändern, drücken Sie auf die Taste .

    • Um den Wert für einen der anderen Kanäle zu ändern, drücken Sie auf die Taste , um zum gewünschten Kanal zu navigieren. Drücken Sie anschließend auf die Taste .

    • Um den Wert für alle Kanäle zu ändern, drücken Sie auf die Taste und dann auf die Taste .

    Der Bildschirm ISOL. ALARM erscheint.

    Für einzelne Kanäle:

    Für alle Kanäle:

  3. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
    HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
    Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung
    Isol. Alarm 0,2...200 kΩ 10 kΩ Wählen Sie den Isolationsalarm-Ansprechwert aus.
    Isol. Al. Verzögerung 0 s bis 120 mn 0 s Wählen Sie den Wert der Zeitverzögerung für den Isolationsalarm aus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?