7IT02-0416-03

Configurazione dei parametri dell'allarme isolamento (IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT)

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Allarme isol..

    Nella schermata ALLARME ISOL. sono visualizzati la griglia dei canali e un punto lampeggiante sulla griglia del canale 1. Ciò indica che il canale 1 è stato selezionato.

  2. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per modificare il valore del canale 1, premere il pulsante .

    • Per modificare il valore di altri canali, premere il pulsante per passare al canale desiderato, quindi premere il pulsante .

    • Per modificare il valore di tutti gli altri canali, premere il pulsante , quindi il pulsante .

    Viene visualizzata la schermata ALLARME ISOL.

    Per i singoli canali:

    Per tutti i canali:

  3. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:
    NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.
    Parametro Valori consentiti Valore predefinito Descrizione
    Allarme isol. 0,2-200 kΩ 10 kΩ Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento.
    Ritardo all. isol. 0 sec.-120 min 0 sec. Selezionare il valore del ritardo dell'allarme isolamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?