7PT02-0416-03

Configurando parâmetros do alarme de isolação (IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT)

  1. Navegue para Menu > Configurações > Alarme de isol.

    A tela ALAR. ISOLAÇ. será exibida mostrando a grade de canais e um ponto piscando na grade do canal 1. Isso indica que o canal 1 está selecionado.

  2. Execute qualquer uma das seguintes ações:

    • Para modificar o valor do canal 1, pressione o botão .

    • Para modificar o valor dos outros canais, pressione o botão para navegar até o canal desejado e pressione o botão .

    • Para modificar o valor de todos os canais, pressione os botões e .

    A tela ALAR. ISOLAÇ. será exibida.

    Para canais individuais:

    Para todos os canais:

  3. Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela a seguir:
    NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
    Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição
    Alarme de isol. 0,2...200 kΩ 10 kΩ Selecione o valor do limiar do alarme de isolação.
    Atr. alar. isol. 0 s...120 mn 0 s Selecione o valor de atraso do alarme de isolação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?