7ZH02-0422-01

引发两个虚拟故障

  1. 在其中一个通道上引发虚拟故障。例如:通道 12。

    设备显示所检测通道 12 上的绝缘警报,警报指示灯点亮没有任何警报指示灯关闭

    通道 12 在试运行屏幕中显示故障,如下所示:

  2. 在另一个通道上引发虚拟故障。例如:通道 7。

    设备显示所检测通道 7 和 12 上的绝缘警报,警报指示灯保持点亮没有任何警报指示灯保持关闭

    通道 7 和 12 在试运行屏幕中显示故障,如下所示:

    注: 如果两个引发的虚拟故障均为零阻抗故障,则设备仅在通道 7 或 12 中的一个通道上显示绝缘警报。
  3. 恢复通道 7 上的虚拟故障。

    恢复通道 7 上的绝缘警报。由于通道 12 上仍然存在虚拟故障,因此设备会在通道 12 上显示绝缘警报,警报指示灯保持点亮,且没有任何警报指示灯保持关闭

    通道 12 在试运行屏幕中显示故障,如下所示:

  4. 恢复通道 12 上的虚拟故障。

    设备返回环形互感器已检测状态,警报指示灯熄灭,且没有任何警报指示灯点亮

    已检测到环形互感器的试运行屏幕,且其无故障状态如下所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?