7ZH02-0422-01

设置日期和时间

设置日期和时间可确保为日志和趋势提供正确的时间戳。
  1. 按闪烁的 按钮。
    注: 时钟图标闪烁,表示需要设置日期和时间。

    显示日期/时间屏幕。

  2. 使用上下文菜单按钮 设置日期和时间。
  3. 按钮保存日期和时间。

    显示已保存消息。

    显示摘要屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?