Inducción de dos fallos simulados
- Induzca un fallo simulado en uno de los canales. Ejemplo: Canal 12
- Induzca un fallo simulado en otro canal. Ejemplo: Canal
7
El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en los canales detectados 7 y 12, el indicador LED de alarma permanece ENCENDIDO y el indicador LED de ausencia de alarma permanece APAGADO.
Un fallo en los canales 7 y 12 se indica de la siguiente manera en la pantalla Puesta en marcha:
NOTA: Si ambos fallos simulados inducidos son fallos de impedancia cero, el dispositivo muestra la alarma de aislamiento en un solo canal, ya sea el 7 o el 12. - Recupere el fallo simulado en el canal 7.
Se recupera la alarma de aislamiento en el canal 7. Debido a que el fallo simulado sigue existiendo en el canal 12, el dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el canal 12, el indicador LED de alarma permanece ENCENDIDO y el indicador LED de ausencia de alarma permanece APAGADO.
Un fallo en el canal 12 se indica de la siguiente manera en la pantalla Puesta en marcha:
- Recupere el fallo simulado en el canal 12.