7FR02-0422-01

Déclenchement d’un défaut factice

  1. Déclenchez un défaut factice sur l’un des canaux. Par exemple : Canal 12.

    L’appareil affiche l’alarme d’isolement pour le canal 12 détecté, le voyant alarme s’allume et le voyant aucune alarme s’éteint.

    Le canal 12 affichant le défaut dans l’écran de mise en service se présente comme suit :

  2. Supprimez le défaut factice sur le canal 12.

    L’appareil revient à l’état de détection des tores, le voyant alarme s’éteint et le voyant aucune alarme s’allume.

    L’écran de mise en service pour le tore détecté et dans l’état sans défaut se présente comme suit :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?