7ES02-0422-01

Inducción de un fallo simulado

  1. Induzca un fallo simulado en uno de los canales. Ejemplo: Canal 12

    El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el canal 12 detectado, el indicador LED de alarma se ENCIENDE y el indicador LED de ausencia de alarma se APAGA.

    Un fallo en el canal 12 se indica de la siguiente manera en la pantalla Puesta en marcha:

  2. Recupere el fallo simulado en el canal 12.

    El dispositivo vuelve al estado de transformador toroidal detectado, el indicador LED de alarma se APAGA y el indicador LED de ausencia de alarma se ENCIENDE.

    La pantalla de Puesta en marcha en los estados de transformador toroidal detectado y ausencia de fallo es la siguiente:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?