关于本手册
本手册适用于设计师、面板制造商、安装人员、系统集成商和维护技术人员,他们从事与具有绝缘监控设备 (IMD) 的未接地配电系统相关的工作。
在手册中,术语“IMD”和设备指 Vigilohm IM10 和 IM20。各型号之间的所有差异,例如某一型号特定的功能,均通过相应的型号或描述指出。
本手册假设您已了解绝缘监控且非常熟悉您的设备安装所在的设备和电力系统。
请联系您当地的 Schneider Electric 代表以了解有关您的设备的其他培训机会。
请确保您使用的是最新版本的设备固件,以便使用最新的功能。
可从 www.se.com 上下载有关您的设备的最新文档。
相关文档
文档 | 数量 |
---|---|
安装说明书:Vigilohm IM10 绝缘监控设备 | BBV35440 |
安装说明书:Vigilohm IM20 绝缘监控设备 | BBV35475 |
Vigilohm 目录 | PLSED310020EN、PLSED310020FR |
IT 接地系统:提高工业电网可用性的解决方案 - 应用指南 | PLSED110006EN |
IT 接地系统 - 提高工业电网可用性的解决方案 - 应用指南 | PLSED110006FR |
低压接地方案中的系统接地(中性方案) | 技术文件第 172 号 |
LV 中的 IT 系统接地(中性点未接地)它从 BT 中的联络人扫描 IT(中性等值线) | 技术文件第 178 号 |