VIGED310022ZH-04

更正绝缘故障信号(更正故障信号

可以根据连接到继电器的负载的使用情况设置更正绝缘故障信号确认。

为了便于绝缘故障更正,当绝缘水平超过设定阈值时,绝缘报警继电器可以重新激活 3 秒。这使得在使用依次打开每个断路器的方法时更容易定位绝缘故障。断路器可能位于设备一定距离之外,外部信号允许您从远处识别和定位绝缘故障。

此参数允许的值为。默认值为

注: 此参数仅在确认警报继电器(确认绝缘警报继电器)设置为的情况下适于。

在绝缘警报继电器连接到外部信号设备(例如,喇叭或灯)的系统配置中,当确认绝缘警报时,根据继电器的设置,继电器将恢复到其正常位置。

更正绝缘故障信号设为开

1 在电力系统中检测到绝缘故障。
2 经过 T 时间(警报时间延迟)后,设备切换到绝缘警报状态。切换绝缘警报继电器,警报指示灯点亮。
3 按下 按钮以确认绝缘警报。绝缘警报继电器恢复到初始状态。
4 当绝缘故障得到纠正后,绝缘报警继电器会转换 3 秒以确认绝缘故障已定位(例如:通过打开断路器来找到绝缘故障)。
5 设备恢复为正常状态。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?