VIGED310022ZH-04

监控电力系统绝缘

设备根据以下时序图监控未接地的电力系统的绝缘电阻,该时序图为默认设置:

1 在电力系统中检测到绝缘故障。
2 经过 T 时间(警报时间延迟)后,设备切换到绝缘警报状态。切换绝缘警报继电器,警报指示灯点亮。
3 按下 按钮以确认绝缘警报。绝缘警报继电器恢复到初始状态。欲了解有关继电器模式的更多信息,请参阅继电器模式。欲了解有关继电器确认的更多信息,请参阅继电器确认
4 当绝缘故障得到纠正后,绝缘报警继电器会转换 3 秒以确认绝缘故障已定位(例如:通过打开断路器来找到绝缘故障)。
5 设备恢复为正常状态。
如果您不确认绝缘报警状态,并且绝缘值再次上升超过绝缘报警阈值,则绝缘故障将记录为瞬时。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?