VIGED310022ZH-04

精度范围

您的设备的绝缘电阻测量精度根据系统的电容以及温度和湿度的变化而变化。

您的设备在 25°C 和 40% 相对湿度下的精度。

  A 范围 A:精度为 20% ± 1 位
  B 范围 B:精度为 5% ± 1 位
  C 范围 C:精度为 50% ± 1 位
  D 精度范围限值 τ1 时的电阻
  电能 精度范围限值 τ2 时的电阻(最大值 10 MΩ)
     

假设精度计算的绝缘电阻测量为两位有效数字。

  • 范围 A:在 250 Ω,20% 的情况下 = 50,± 1 位 = 10。显示值范围为 190Ω 至 310Ω,总体精度约为 ±25%。

  • 范围 B:在 1 kΩ,5% 的情况下 = 50 Ω,± 1 位 = 100。显示值范围为 1.8kΩ 至 1.2kΩ,总体精度约为 ±20%。

  • 范围 C:在 3 MΩ,50% 的情况下 = 1.5 MΩ,± 1 位 = 100 kΩ。显示值范围为 1.4MΩ 至 4.6MΩ,总体精度约为 ±50%

计算精度范围限值 τ1, τ2 的电阻

τ = R (MΩ) x C(µF)

设备的精度在特定的 τ 值处转换,这是通过在不同的电阻和电容下进行测试确定的,并且还受到所选过滤(测量样本持续时间)的影响。

  • 对于过滤为 4 秒,τ1 = 1,τ2 = 4

  • 对于过滤为 40 秒或 160 秒,τ1 = 2,τ2 = 10

τ1 和 τ2 时过滤为 4 秒的电阻

τ1 = 1 τ2 = 4

电容 = 1 µF,τ1/C = 1/1 µF = 1MΩ

电阻 τ1 = 1 MΩ

电容 = 1 µF,τ2/C = 4\1 µF = 4MΩ

电阻 τ2 = 4MΩ

电容 = 10 µF,τ1/C = 1/10 µF = 100 kΩ

电阻 τ1 = 100 kΩ

电容 = 10 µF,τ2/C = 4/10 µF = 400 kΩ

电阻 τ2 = 400 kΩ

精度范围 B (5%) 的范围约为

τ1 和 τ2 时过滤为 40 秒和 160 秒的电阻

τ1 = 2 τ2 = 10

电容 = 1 µF,τ1/C = 2/1 µF = 2MΩ

电阻 τ1 = 2MΩ

电容 = 1 µF,τ2/C = 10\1 µF = 10 MΩ

电阻 τ2 = 10 MΩ

电容 = 10 µF,τ1/C = 2/10 µF = 200 kΩ

电阻 τ1 = 200 kΩ

电容 = 10 µF,τ2/C = 10/10 µF = 1 MΩ

电阻 τ2 = 1 MΩ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?