Über dieses Handbuch
Dieses Handbuch ist für Konstrukteure, Schalttafelbauer, Installateure, Systemintegratoren und Wartungstechniker vorgesehen, die mit nicht geerdeten, elektrischen Verteilernetzen vertraut sind, in denen Isolationsüberwachungsgeräte (IMDs) eingesetzt werden.
Im gesamten Handbuch bezieht sich der Begriff „IMD“ und „Gerät“ auf Vigilohm IM10 und IM20. Alle Unterschiede zwischen den Modellen, z. B. eine Funktion, die nur ein Modell aufweist, werden mit der entsprechenden Modellnummer oder Beschreibung angegeben.
In diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie über entsprechende Kenntnisse zur Isolationsüberwachung verfügen und mit der Anlage und dem Stromnetz, in denen Ihr Gerät installiert wird, vertraut sind.
Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter, um zu erfahren, welche zusätzlichen Schulungsmöglichkeiten für Ihre Geräte verfügbar sind.
Sie müssen für Ihr Gerät die aktuellste Firmwareversion nutzen, damit Sie Zugriff auf die neuesten Funktionen haben.
Die aktuellsten Unterlagen für Ihr Gerät können Sie unter www.se.com herunterladen.
Zugehörige Dokumente
Dokument | Nummer |
---|---|
Kurzanleitung: Isolationsüberwachungsgerät Vigilohm IM10 | BBV35440 |
Kurzanleitung: Isolationsüberwachungsgerät Vigilohm IM20 | BBV35475 |
Vigilohm-Katalog | PLSED310020EN, PLSED310020FR |
Das IT-Erdungssystem: Eine Lösung zur Verbesserung der Verfügbarkeit von industriellen Stromnetzen – Anwendungsbroschüre | PLSED110006EN |
Système de liaison à la terre IT – Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie – Guide d’application | PLSED110006FR |
System earthings in LV Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) | Cahier technique n° 172 |
The IT system earthing (unearthed neutral) in LV Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT | Cahier technique n° 178 |